This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:直接5V 输出原理图

Guru**** 2502775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031623/lm22679-direct-5v-output-schematic

器件型号:LM22679

您好!

我想使用 LM22679TJ-5.0设计5V 直接输出、但我在 TI 网站上搜索仅找到-ADJ 型原理图、

您能否为 我提供 LM22679TJ-5.0原理图、或提供如何将-ADJ 更改为-5.0、谢谢。

下面是-ADJ 参考原理图

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    在上面的电路中 、R2=1.54K、R1=536、输出为5V。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

           我再次检查规格、如果使用直接-5.0V 输出 R1卸载和 R2安装0欧姆、

           您可以查看规格页14的第8.1.1节、下面是规格捕获照片、

           我非常感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    对于 LM22679TJ-5.0:R1=open、R2=22 Ω(用于测试环路响应)

    对于 LM22679TJ-Adj:R2=1.54K、R1=536 、5V 输出

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

           您能否共享 r2=22欧姆文档、谢谢。

           "对于 LM22679TJ-5.0:R1=open、R2=22 Ω(用于测试环路响应)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva364

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

           非常感谢。