This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34926:两个输出电压调节

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031263/lm34926-two-output-voltage-regulation

器件型号:LM34926

您好、TI 人

在输入电压为21~60 V、输出电压 为12V、输出电流1/2 低于 100mA 的应用中,LM34926是否可以在没有初级负载#1的情况下工作,并且只能在次级负载#2的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    LM34926可以使用 Flybuck 拓扑实现这一点。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy