This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:寄存器和 GUI 设置问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031667/lp5860evm-question-for-register-and-gui-setting

器件型号:LP5860EVM

请告诉我以下关于寄存器和 GUI 设置的两点。

①Low 亮度控制

关于 以下应用手册第32页上的 Dev_config2寄存器(地址= 3h)。

https://www.ti.com/lit/ug/snvu786/snvu786.pdf

・SET 1时钟~ 3时钟的含义是什么? (这是平均相移吗? 或其他功能?)  

・下面描述的 Comp_Group3 =  "组1的设置"、 而 Comp_Group1 =  "组3的设置"。 这是拼写错误吗?

         

②Data 刷新模式

关于   以下应用手册第30~31页上的 Dev_Initial 寄存器(地址= 1h)。

https://www.ti.com/lit/ug/snvu786/snvu786.pdf

在 Data_Ref_Mode 上为・μ A、模式3可以选择两个模式寄存器值以及描述为"value-2"和"value-3"的 GUI。

这些值是否有任何差异? 哪一项是建议?  

        

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

      1。时钟#表示用于补偿低亮度条件的额外 PWM 周期。 这是一个拼写错误。

      2、无论寄存器值如何、这两者之间都没有差异。  

    此致、  

    Aaron Bing