This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:有关 LM3414MRX/NOPB 的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS92200, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030499/lm3414-question-about-lm3414mrx-nopb

器件型号:LM3414
主题中讨论的其他器件: TPS92200TPS54200

您好:

(LM3414MRX/NOPB 的两个低压电路 μ)需要并行输出。 它们是否可以这样使用? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请帮助检查此案例,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉回复晚了...

    您能否帮助解释为什么需要并联两个 LM3414?  是否需要更大的输出电流?  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yucing

    灯板的电源电流需要1.5A、而 LM3414的最大输出 仅为1A、因此我想使用两个并联输出750mA 的通道为灯板供电,可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我觉得应该可以、但我以前没有尝试过、所以我无法保证。 TPS92200或 TPS54200/1如何?

    Robin