This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700DDFEVM:5A 限制

Guru**** 2653945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031712/lm74700ddfevm-5a-limitation

器件型号:LM74700DDFEVM

大家好、

客户希望使用我们的 EVM 检查电流限制5A、但我们在 EVM 上使用的 MOSFET 似乎可以处理 12A。

客户想知道限制来自哪里、如果他们想要提高 电流能力、还想修改哪里、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     将其指定为5A 的原因是电路板仅经过高达5A 的测试。  使用的 EVM 和 FET 可以处理12A 电流。 客户需要记住的一件事是、在更高的负载电流下 FET 中的功率耗散。 如果需要,客户可以组装 并联 FET Q2并测试 EVM。