This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:热问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029617/lm5164-q1-thermal-issue

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146-Q1

大家好、

我的客户 在其项目中使用 LM5146QRGYTQ1、他们发现 LM5146-Q1在正常运行期间会产生高温。

下面是原理图和温度测试结果。 请您帮助审核并提供一些建议吗?

此外、我们还有以下问题、请您提供一些意见吗?

 1.芯片加热问题是否与 D1二极管有关?  必须添加 D1?

2. EVM 板的参考设计是4层电路板,如果客户使用具有全直流/直流负载的2层电路板,这是否会产生重大影响?

3.外部 MOS 的参数是否有特殊要求?

原理图

e2e.ti.com/.../7801.Power-Supply.pdf

e2e.ti.com/.../Master-Controller-Temp.-Rise.xlsx

感谢您的支持!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    二极管在那里、以防止器件的 Vin 引脚向 Vin 节点提供反向反馈。 如果提供给 Vin 的电压低于 Vcc 偏置轨、则会发生这种情况。 除非您的电源特别要求这样做、否则这是不必要的。 此外、这不应导致热量强烈。

    该原理图看起来正常工作。 请确保每个组件都已正确焊接到 PCB 上。 我从数据表中看不到关于外部 MOS 的要求。

    如果客户使用的是2层电路板而不是标准的4层电路板,这可能会对部件的无源散热产生巨大影响。 请正面和背面附上解决方案 PCB 本身的图片。 如果您想获得有关 PCB 设计的更多指导、请查看 LM5146-Q1数据表上的第11.2节、了解更多信息。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    非常感谢您的回复和建议。

    实际上、客户进行了测试。 将℃二极管添加到电路后、温度将下降20 μ s、这将是一个非常明显的下降趋势。 因此客户怀疑这个二极管是芯片温度过高的原因之一。  

    您能否就此提出一些建议或意见?

    谢谢你。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    请帮您提供一些意见吗?

    谢谢你。

    此致、

    Ivy