This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:电源噪声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028066/tps564208-acoustical-noise-in-power-supply

器件型号:TPS564208

尊敬的支持
我们在降压转换器上遇到了一些声学噪声。
频率似乎为14kHz、但似乎很难找到误差。

(开关频率为560kHz)

线圈焊接在5cm 电缆上、噪声仍然在 PCB 上、并且在线圈上似乎也可以检测到?

频率可能来自哪里的任何想法?

谢谢-

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    霍利很快将帮助支持这一点。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    音频噪声应来自输出电容器。 输出电容是否为 MLCC 电容?  

    TPS564208的频率是恒定的、即560kHz。 您能否测试 SW 和输出电压纹波波以进行仔细检查?  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现一个噪声非常大的样本:输出电容器为 MLCC 10uF、但还有其他的 MLCC 和220uF 实心铝电容器并联。 (12mR、低 ESR)。 轨上的总负载容量约为280uF。

    我计算出大约5kHz 的极点频率、噪声也在该频率附近(以及5kHz 的倍数)。  

    我还发现、在5kHz 频率下、输出电压轨中的偏差(远高于纹波)为300mVpp。  

    我们在反馈电压偏差器上放置了一个电容器、以获得快速响应。

    这是数据表参考设计中的 C4。 (图14)

    当我移除这个33pF 电容器时、问题就会相应地消失、 并且输出电压会出现5kHz 偏差。 但我仍然需要快速响应、因此我无法仅移除电容器。

    • 您能否帮助我提供公式/建议、说明如何测量该电容器的尺寸?

    提前感谢您-

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果您的电路板中有 C4、我会感到困惑。 您说您先放置 C4、然后将其移除。 请您澄清一下吗? 您能否上传原理图进行查看?  

    BRS、  

    Edwin。