This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1中的 EV2400电压校准问题

Guru**** 2612565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031458/bq34z100-g1-voltage-calibration-problem-in-bq34z100-g1-with-ev2400

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我使用的是具有16S LFP 电池组的 BQ34z100G1。 我想校准电压。 因为我使用的是外部分压器、并且在电池组配置中该位也设置为1。 我 想 将电压校准2倍、这意味着最大电压可以高达67.2V、而我在一半(33.6)校准。 但在校准时、我 遇到一个错误"校准单元电压是从输入的"。 如所附图片中所示。

此外、我还面临 SOC 等多个问题、并且在特性化时可用容量不会增加。 在发送 TI ENABLE 命令后。

3.如果我设置一次 TI 使能命令。  保存在 EEPROM 中。 如果我完全关闭 IC 并再次通电、它是否会计算 SOC 和所有其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对于第一个问题、请在进行校准时首先检查 Bat 输入端的输入电压、如果电压大约为0.8V 至0.9V、如果不是、 请调整分压器的比率、以便在对电路板的输入施加26xxxmv 电压时、BAT 引脚的输入电压可以在该预期范围内。

      对于 SOC 无增加问题、请首先检查电流是否已校准并可正确测量。 如果符号符合当前方向。 例如、-表示放电电流。

      发送 IT enable 命令后、数据闪存中的位会被置位、因此 IT Enabled 状态在下电上电后保持不变。