This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:μF 在 PFCLCSR EVM034中使用的 C44 10 μ F

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031761/pfcllcsrevm034-purpose-of-c44-10-f-used-in-pfcllcsr-evm034

器件型号:PFCLLCSREVM034

PFCLLCSREVM034中10μF 的 C44 μ F 用途是什么?
是否可以删除 C44 10μF?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好:

    C44用于 PFC VCC 电源。

    如果您可以确保 VCC 处于控制器的 VCC 范围内(在数据表中列出)、则无需这样做。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。