This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:VSP 精度

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031284/tps536c7-vsp-accuracy

器件型号:TPS536C7

各位专家、您好!

客户针对0.82V/235A MAC Vddc 选择了采用 CSD95410x12的 TPS536C7、容差为±0.5%(±4mV)

根据 DS、VDAC VSP 精度 为±5mV、只是覆盖了范围并略为覆盖。 我们想知道我们是否有比 TPS536C7更精确的解决方案?

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已收到您的查询、并将很快返回给您。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我是否可以知道 Vddc 的确切规格?  例如输出电压范围和分辨率。 任何特定接口、如 SVID、PMBus。

    为什么我要求采用 Intel 5mV 分辨率应用、当电压为0.25V <VDAC <1V as below. 时、+/- 5mV 精度是合理的 因为它是一个 LSB 容差。

    目前、我找不到适合+/- 4mV 精度的解决方案。 一旦我从您那里获得详细规格要求、我将与我的团队进行核实。