This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:PSpice 模型电流限制器不工作?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV, TLV1117, TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028171/tlv1117lv-pspice-model-current-limiter-not-working

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件: TLV1117TPS7A91

我有一个1.2V 固定输出 TLV1117LV、输入电压为3.3V、其输出为两个 FPGA 提供内核电压。 FPGA 去耦电容总计~1400uF。

输入压摆率约为5V/ms、因此3.3V 输入电压约为660us。

输入和输出电容器均为1uF。

当我将所有这些参数置于 PSpice 模型中时、一旦输入达到大约2V、我就会获得大约3.5A 的巨大电流尖峰。 在去耦电容器充电至1.2V 之前、它一直保持不变。

当我将输入斜坡更改为1ns 步长时、电流尖峰变得最糟糕。 输出的斜升速度与输入一样快、这是不现实的。

就好像在启动模型的过程中根本没有电流限制一样。 这似乎与数据表不一致、也不同意您的评估板文档中显示的结果。

很明显、PSpice 模型的启动行为已关闭。 但我的问题是、有多少? 我依赖器件的限流器在启动期间正常工作、否则、如果电流需求过高、我的3.3V 电源将会下降。

在器件加电且稳定后、该模型的限流器似乎正常工作。 不过、在 Vin 斜坡期间不是这样。

可以确认限流器是否在启动时工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在我看来、该模型没有对电流限制建模。 开发该模型可能不是部件行为的真实生命周期表示、而是比使用理想电压源更好的表示。  

    TLV1117LV 是一个旧器件、因此如果它在电流限制下启动、我会感到惊讶。 对于1.4mF 输出电容、如果您使用的 TLV1117这样的器件没有很多功能、例如软启动、则在启动电流限制之前肯定会有浪涌电流。

    正常运行期间、您的预期负载是多少? 如果正常负载不大、您可能能够在输入端放置一个电阻器来减缓启动瞬态、从而限制浪涌尖峰。

    您可能需要考虑使用具有软启动功能的较新器件、以便更精细地控制启动行为。 TPS7A91和 TPS748应能满足您的技术需求。 但是、它们目前已缺货。 如果您想采用这种方式、您可以注册接收库存时的通知。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板文档表明、从施加 Vin 到输出开始斜升有一定的延迟。 请参阅我附加的图1。 在我看来、启动时的输出电压/电流得到了很好的控制。 此外、4.1导通序列中的注释显示"输出电压启动斜坡与负载无关"。 没有提到浪涌。 建议您咨询设计工程师、以查看启动时是否存在软启动或浪涌限制器。

    请参阅《TLV1117LVxxEVM-714评估模块用户指南》、2011年5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我联系了项目中的设计人员。 请注意、数据表没有提到软启动、因此我怀疑没有软启动功能。  

    请注意、图1中显示的电流是输出电流、即负载电流。 如果监控流经负载的电流、则不会看到浪涌电流、因为浪涌电流不会流经负载。 输出电压斜坡与负载无关这一说法略为过于简单。 当 COUT 不大时、启动斜坡速率的明显差异很小。 但是、当您使用的 COUT 较大时、会有明显的差异、因为 TLV1117LV 将在电流限制下工作、直到输出电容器充电至目标输出电压。 由于在这种情况下没有可用的输出电流余量、任何负载电流都将脱离输出电容器充电。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我曾与设计人员讨论过这一点。 没有软启动或浪涌电流限制器。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将找到一种限制浪涌的方法。