This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:放电后电池百分比显示更高。

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031581/bq27411-g1-battery-percent-showing-higher-after-discharging

器件型号:BQ27411-G1

我一直在使用电量监测计 IC BQ27411-G1。

我们配置并找到了电池百分比。 但是、经过一段时间后、我们再次使用电池百分比进行检查。

即使在长时间放电后、它的值也比以前更高。

是否有人可以分享一些技术说明或在特定时间后反复检查的示例代码。

也可能是出现此类问题的原因。

Sudhir Foujadar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    您的电池化学成分是否与 ChemID 0x0128或0x0312匹配?