This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:器件的峰值电流限制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031928/lm3406hv-peak-current-limiting-of-device

器件型号:LM3406HV

您好!  

我的 LED 驱动器电路中存在闪烁问题、其中电源电压为54V DC、连续 LED 电流小于1A。 我认为这是由于 LM5406HV 的峰值电流限制功能所致。 由于在 PWM 信号的某些脉冲的上升沿、输出电压被切断100us 并返回。 峰值电流限制时间定义为100us。 对解决方案有什么想法?
此致
Baris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    C1和 R402的值是多少?  LED 上是否有电容?  LED 是如何连接到驱动器的?  54V 是唯一存在问题的地方吗? 这种情况发生在什么 PWM 频率和占空比?

    此致、