This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:正确的 HVIN 连接

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031824/ucc28881-correct-hvin-connection

器件型号:UCC28881

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

请参阅 UCC28881的 SLUSC36B 数据表。

当此直流/直流转换器配置为高侧降压操作时(图16、图 21)、电压(相对于 Vout 负电源轨的电势)超过 Vhvin、MOSFET 开关闭合时的 VDRAIN。

在这种情况下、"高电压电流源"(第8.2节、第9页)显然 不起作用、"LDO"不为 CVDD 电容器充电。 当然、CVDD 应该足够大(>0.1uF)以保持足够的电压...

但是... 问题... 当 Vdd 电势超过 Vhvin 时、是否会导致 Vdd 通过高压电流源的某些 p-n 结结构进行反向放电? 是否有与 HVIN 引脚串联的内部二极管? 如果没有、插入一个与 HVIN 引脚串联的(肖特基)二极管是否有用、以防止 CVDD 反向放电?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 VDD 引脚充电和供电的内部电路是耗尽模式 MOSFET。  我相信您无需 添加一个与 HV 引脚串联的肖特基二极管。  但是、如果您认为有必要添加一个电路、则不会损害电路运行。

    此致、