This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:原理图审阅和工作电流

Guru**** 2522360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030946/tps3852-q1-schematic-review-and-working-current

器件型号:TPS3852-Q1

你(们)好

需要有关2个问题的帮助:

1.请帮助检查原理图是否正常:(是否可以像这样配置 RESET 引脚)

e2e.ti.com/.../3852SCH.pdf

2. 正常工作电流和静态电流是多少? 正常使用时、我应该参考什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我在/RESET 和/WDO 引脚上看不到上拉电阻器。  其他一切对 我来说都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、第2点"正常工作电流和静态电流是多少? 正常使用时、我应该参考什么值?" 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不确定我是如何错过您的第二个问题的、但根据数据表、 工作电流和静态电流之间没有区别。  因此、IDD 电流为10uA。  请参阅以下内容:

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。 那么、您的意思是工作电流和静态电流是相同的、10uA 两者都是相同的吗? 此外,我还有一个问题,那就是,如果我想使用:1的两个函数。 看门狗输出和2. 复位输出。、想要保存 SoC RX 端口、是否可以将 RESET 和 WDO 连接在一起并使用公共端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030946/tps3852-q1-schematic-review-and-working-current/3813485 #3813485"]那么您的意思是工作电流和静态电流是相同的、两者都是10uA?

    是的。

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030946/tps3852-q1-schematic-review-and-working-current/3813485 #3813485)]另外一个问题是,如果我想使用:1的两个函数,我会问: 看门狗输出和2. 复位输出。、想要保存 SoC RX 端口、是否可以将 RESET 和 WDO 连接在一起并使用公共端口?

    是的、没关系。  由于/WDO 和/RESET 的输出为开漏输出、将它们连接在一起将创建一个逻辑"或"门、其中任一故障将被发送到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    让我们在另一个线程上继续。  是否可以通过单击"已解析"来关闭此主题?  谢谢!