This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:使用 TPS5450的反相电源(2.5A)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031399/tps5450-inverted-supply-2-5a-using-tps5450

器件型号:TPS5450

尊敬的专家:

1.您是否有使用 TPS5450的反相设计示例、其中 Vin=20V、Vout=-5V/2.5A

2.是否有任何公式可以计算出温度降额对输出 V 和 I 的影响? 如何计算85°C 时的 o/p V&1?

3.如果我在同一电源轨/Vin 上使用两个 TPS5450、能否在 Vin 输入端使用共/共享电容器(以减少组件数量)? 10 μ F x 3数量?

4.对于反相应用(-5V),是否需要特别注意 L1、U1、Cout、D1、Cin、Rfbb、Rfbt、Cboot? 或者、我可以使用由 Web 电源设计器计算得出的相同值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看以下反相降压/升压转换 器应用手册(www.ti.com/.../snva856a.pdf)、了解有关通用设计过程的更多详细信息、并查看第8.1节中的示例、了解设计示例。  

    对于两个 TPS5450、我建议将电容器放置在器件的本地。 建议的最小去耦电容为4.7uF。 请将此电容器尽可能靠近输入和接地连接放置、以最大限度地减小会导致系统中 EMI 噪声的高 di/dt 环路。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    谢谢。。。

    对于反相降压、是否有任何 PCB 布局建议...尤其是对于 GND 平面和-ve 电压分离平面...  

    如果降压电感器连接到主 GND 层、我们是否需要噪声接地??

    我是否应该为 L 使用单独的 GND 布线、或者直接接地平面是否安全?

    BR、

    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了数据表中详细介绍的建议指南之外、没有其他特殊的 PCB 布局建议。  

    对于反相输出轨、请注意负输出电压是返回值。 在这两种情况下、您都需要一个较大的 GND/-VOUT 覆铜平面来帮助进行热流传递和散热。

    此致、

    Jimmy