This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我正在 bq25713充电器控制器中工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030987/bq25713-i-am-working-in-bq25713-charger-controller

器件型号:BQ25713

您好!

你好。 我有一位与 BQ25713合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我在 bq25713充电器控制器中工作

1.如何知道电池正在充电?

2.如何知道电池已充满电?

在 bq25713数据表的第31页中、它已经写入、当电池充满电时、主机必须终止充电、这是强制性的吗? 主机如何知道电池已充满电

在充电时需要进行哪些强制性的预设置,比如在为电池充电时需要对哪个电阻器进行编程,以及 PROCHOT 信号的工作原理,

 此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    他们 可以利用充电器的 ADC 或他们在系统中使用的监测计/保护器/监测器来测量电池电流。
    2. 他们可以利用充电器的 ADC 或他们在系统中使用的监测计/保护器/监测器来测量电池电压。

    有关第31页的问题、请参阅问题1和2。 主机需要监控系统条件并相应地更改充电器设置。 PROCHOT 是处理器热指示器的低电平有效开漏输出。  

    请参阅数据表 和 EVM 以了解有关充电器运行的更多信息。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    系统条件和更改充电器设置意味着什么?您是否可以中止?您正在谈论的是哪些电阻器更改?

    谢谢、

    smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    充电器是一种混合信号器件、因此具有相当多的数字寄存器来控制其功能。 BQ25713本身不能启动一个充电周期并且需要 CPU 通过 I2C 进行通信来启动充电过程。 因此、CPU 需要确定在系统的不同运行条件下为电池充电的时间和量。 您还需要 CPU 更改寄存器设置以实现某些功能。  

    该 EVM 包含许多电阻器。 充电器的工作大部分(如果不是全部)都是必要的、我无法用书面的语言解释所有这些功能。 请参阅数据表和 EVM、了解 BQ25713工作所需的外部硬件(包括电阻器)。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017 

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25713.pdf?ts=1630345664809&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25713 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”