This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于电流调节

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031485/bq24610-about-current-regulation

器件型号:BQ24610

大家好、

我的客户希望了解有关  BQ24610输入适配器电流调节的更多信息。

由于可以检测到总线电流并且总线电流超过 ACSET、因此将减小充电电流以确保系统运行。

然后、在 CC 或 CV 模式下、该程序到底是什么? 您能更详细地解释一下充电电流的调整吗?

谢谢、此致、

Rebecca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rebecca:

    如果未满足输入电流限制、则将以满 充电电流提供充电电流。 但是、如果满足输入电流限制、充电器将调节输入电流、使其保持在公式3所示的设定值。 这意味着、如果提供的输入功率(输入电压乘以输入电流限制)小于所需的充电功率、充电电流将减小。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。