This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:15V 的输出纹波=>1V 设计

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031333/tps560430-output-ripple-for-15v-1v-design

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:LMR50410

大家好

我的客户具有以下规格:15V => 1V/300mA、并且他们预先选择 了 TPS560430 (2.1MHz 版本)、因为1.1MHz 或700kHz LMR50410将会进入其产品的信号频率范围。

他们认为这种方法正常、但纹波为40mVpp。 当负载大于170mA 时、此纹波将消失(下面的示波器截图)。

人们会认为、在上述运行条件下、它们会违反 TON(MIN)。

如果是这种情况,您能评论一下吗? 或者是否可以假设器件进入 PFM 并正常运行?

它们使用 Bourns 的4.7uH 线圈(SRR3011-4R7YLCT-ND)、 这种线圈非常适合屏蔽 EMI 和22uF 陶瓷电容器。

基本上是 EVM 原理图。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    数据表中的图16显示了接近器件最短导通时间时的频率折返特性。 接近最短导通时间时、器件将折返频率、以保持输出电压稳定。  

    在较轻的负载下、频率开始折返的时间将早于负载增加的时间。  

    客户可以考虑增加更多的输出电容、以减少输出电压纹波。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Ueli。 如果还有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf