This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:体二极管正向电压的内部 FET

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030893/tps54561-internal-fet-of-the-body-diode-forward-voltage

器件型号:TPS54561

我是否可以知道 体二极管正向电压的内部 FET 是什么? 我们在数据表中看不到它。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通过内部 FET 体二极管正向电压、您是指高侧 FET 吗? 高侧 FET 不应正向偏置、这将导致电流从 SW 流向 VIN、流经高侧体二极管。

    如果您想知道环流二极管正向电压、假设您使用数据表中推荐的 PDS760肖特基二极管、则5A 时的典型正向电压为0.52V。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的问题是高侧 FET。 体二极管的正向电压是多少? 它类似于低于 VSD 规格。

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我需要与负责该器件的先前系统工程师联系、因为这不是您之前提到的数据表中指定的内容。

    当我获得有关这方面的更多信息时、我会告诉您。

    此致、

    Jimmy