This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:低压降/低噪声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031592/lp38798-low-drop-low-noise

器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

你(们)好

请推荐适合 摄像机电源的产品

TI 是否可以支持低于低压降/低噪声 LDO

 àVIN 12V~6.5V à 输出电压11.5 ~ 6V/0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、  

    是的、我们有几个选项、我想到的最热门选项是 TPS7A47 LP38798。  

    如果您想使用其他一些选项、 下面 是我们的参数搜索工具的筛选版本、该工具使用您在上面所述的条件、您可以进一步优化感兴趣的参数。  

      TPS7A47 LP38798
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、可编程输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 1 0.8.
    输入电压(最大值)(V) 36. 20.
    输入电压(最小值)(V) 3. 3.
    输出电压(最大值)(V) 34 19.8.
    输出电压(最小值)(V) 1.4. 1.2.
    固定输出选项(V) - -
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 60 65
    噪声(uVrms) 4. 5.
    精度(%) 2.5. 2.
    VDO (典型值)(mV) 307. 200
    Iq (典型值)(mA) 0.58. 1.4.
    热阻 θJA (°C/W) 33. 35.
    最小封装面积(mm2) 25 16.
    封装类型 VQFN WSON