This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:IADJ

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031717/tps92691-q1-iadj

器件型号:TPS92691-Q1

您好专家、

我已从数据表中检查。 找到 IADJ 引脚的说明、如下所示。 如何理解15:1的线性范围。 这意味着 IADJ 仅具有15个控制步骤。 阶跃为(2.25-0.24)/15=134mV。 92691无法支持 IADJ 的线性调整? 我理解不正确吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IADJ 实际上是一个模拟输入、因此可以连续调节亮度、而不是阶跃。  但15:1范围来自(2.25 - 0.14) / 0.14 = 15。  这是最亮与最暗的调光之比。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    很抱歉,我感到困惑。 IADJ 用于亮度控制、但15:1是最亮与最暗的调光之比。 亮度控制与15:1调光比率之间的区别是什么?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu强、

    如果将 IADJ 引脚设置为2.25V、测量 LED 上的电流并在 IADJ 设置为140mV 时将其除以 LED 电流、则另一个字是电流比将为15。  这是调光比。

    谢谢 Tuan