This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:LM27222 - Vcc 路径中的电阻器用途?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031780/lm27222-lm27222---resistor-in-vcc-path-purpose

器件型号:LM27222

您好!

在数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27222.pdf)中、我可以看到 Vcc+5V 网络中有一个连接到 VCC (引脚6)的1500ohm 电阻器 R1。 请您向我解释一下为什么会出现这种情况? 这是否用作限流电阻器? 这是由于 LM27222与 LM27212的组合吗?

在 LM2712的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27222.pdf)中、也有1500ohm 电阻器 R6、但 VDD 的 R1为10ohm。

如果我仅使用  LM27212并使用 FPGA 驱动 IN 和 LEN 引脚、我是否需要这个1500ohm 电阻器? 如果是、为什么?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stavros、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    您在哪里可以看到1500欧姆? 它为1.5欧姆、用于限制流入自举二极管的电流。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 否则、请告诉我们您可能还有哪些问题。

    此致、

    Don