This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:大输出电容

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822, TPS53316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028175/tpsm82822-large-output-capacitance

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件: TPS53316

我看到所用器件的最大输出电容为47uF。

我们正在寻找3.3V -> 0.85V/2A 解决方案、该解决方案可支持 FPGA 电源轨所需的~ 1200uF 旁路电容。

TPSM82822是否有解决方法? 是否有另一个可以支持这么大输出电容的小型解决方案?

我发现的最小起作用的器件(根据 Webench)是 TPS53316。

Steve