您好!
这不是一个新问题,而是对我的相关问题的补充(不幸的是,我以前的问题已经被锁定)。
我设计了用于2x5V 输出电压的小型变压器。
我使用了标称值为 AL=1200的磁芯[NH/TS2](没有气隙的磁芯)。
初级绕组由2匝(8根帕拉尔导线-利兹导线)组成、每个次级绕组由5匝(2根帕拉尔导线-利兹导线)组成。
一次侧电感为5、3uH、一次侧电阻为53mOHM。
二次侧电感为28、9uH 和29、2uH、二次侧电阻为85mOHM 和85mOHM。
转换器配合使用非常好。
一次侧电压:
次级电压: