This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505是否可以在无电池的情况下工作?

Guru**** 2503625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031627/bq25505-can-bq25505-work-without-battery

器件型号:BQ25505

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

VBAT_PRI 和 VBAT_SEC、而不连接任何电池、
VIN_DC 被连接至一个1V 500uA 太阳能电池板。
VSTOR 输出5.5V 吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    是的、只要输入功率足以在 VSTOR 上提供任何负载电流(包括储能元件泄漏)、就可以。

    此致

    Jeff