This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037的加电和 POWERHOLD 引脚

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029266/tps659037-power-up-and-powerhold-pin-of-tps659037

器件型号:TPS659037

您好!

即使 BOOT1=0、 TPS659037是否会在电源保持引脚为低电平时不加电?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    BOOT0引脚和 BOOT1引脚用于选择启动时使用的电源序列。 它们不会生成或阻止设备中的请求。 请参阅数据表的第5.4.6节。

    此外、POWERHOLD 处于低电平也不会阻止器件上电。 为 POWERHOLD 引脚提供一个高电平信号将生成一个到器件的接通请求、但是有其它方法生成接通请求、例如一个低 PWRON 引脚。 有关所有 ON 请求、请参阅数据表的第5.4.2节。

    如果 POWERHOLD 保持低电平并且器件处于 POWERHOLD 模式、则器件将在完成电源序列导通后为8s 供电。 在 POWERHOLD 模式下、器件加电后必须在 POWERHOLD 为高电平时确认它、否则它将在8秒后断电。 如需更多信息、请参阅数据表第5.4.5.1节的 POWERHOLD 部分

    TPS659037数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/tps659037

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel  

    感谢您告诉我详细信息。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Daniel  

    我还有一个有关启动器件的问题。

    ・PWRON 引脚・・・开路
    ・RPWRON 引脚・・・开路
    ・POWERHOLD 引脚・・・低电平

    器件是否会在上述引脚状态下供电?  

    在这种情况下、除非 POWERHOLD 引脚设置为高电平、否则不会供电? (请参阅表5-9。 应要求提供)

    此外、如果您在 不   使用 PWRON 和 RPWRON 时有任何关于如何处理 PWRON 和 RPWRON 的建议、请告诉我。

    (我想知道是否可以处于"打开"状态。)

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

     在 POWERHOLD 引脚设置为高电平之前、器件将不会在该状态下加电。 如 数据表的引脚功能部分所示、如果未使用 PWRON 和 RPWRON、则应保持悬空。

    谢谢、

    Daniel W