This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:UCC21521

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031520/ucc21521-ucc21521

器件型号:UCC21521

你(们)好  

我们能否将负偏置电压连接到 VSSA 和 VSSB 端子? 在数据表中、不清楚引脚的额定值是多少。  

谢谢  

Devendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendra、

    感谢您关注本部分。

    数据表中 VDD 和 VSS 引脚的额定值彼此相关、因此只要您将 VDD-VSS 电压保持在 数据表中给出的建议运行条件内 、就可以接受负偏置。  

    如果回答了您的问题、请单击绿色按钮、如果没有、请告知我们如何进一步帮助您。  

    此致、

    Daniel