This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030207/bq24450-question-of-bq24450

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24650

尊敬的团队:

我们的客户规格如下:

VIN = 27V

升压至29V 并为铅酸电池充电。 (3A)

BQ24450能否满足需求? 如果没有,是否有其他建议?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    BQ24450不适合此应用、因为线性充电器的导通元件上的功率耗散会很高。

    查看 BQ24610应用手册 SLUA992和 BQ24650应用手册 SLVA437。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    感谢您的大力支持!

    但  BQ24610是降压解决方案。 我们的客户需要将电压从27V 升至29V。 [铅酸电池。 (3A)]

    还有其他建议吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    抱歉、我们的铅酸电池器件有限、没有任何器件具有27V 至29V 的升压功能。