This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:I2C 通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031637/bq76942-i2c-communication

器件型号:BQ76942

大家好、

使用环境是 MCU+BQ76942的组合。 PCB 上 MCU 的 I2C 和 BQ76942的 I2C 通过一系列100R 电阻器连接在一起、但 MCU 是空程序、不与 BQ76942通信; 在这个前提下、使用 BQ studio 和 BQ76942通信、发现 BQ studio 无法检测到芯片、通信始终失败。 但移除电阻、即 PCB 板上的 MCU 和 BQ76942的 I2C 已断开连接、然后转到与 BQ Studio 通信、通信可能会成功。 为什么会发生这种情况? MCU 的 I2C 和 BQ76942的 I2C 在没有通信的情况下连接在一起、这是否也会影响 BQ76942和 BQ Studio 之间的通信?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    MCU 很可能会将 SCL/SDA 线路拉至低电平或高电平、从而阻止成功通信。 我不知道您的 MCU 的详细信息- 我建议将 这些引脚设置为高阻态。

    此致、

    Matt