请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 大家好、
使用环境是 MCU+BQ76942的组合。 PCB 上 MCU 的 I2C 和 BQ76942的 I2C 通过一系列100R 电阻器连接在一起、但 MCU 是空程序、不与 BQ76942通信; 在这个前提下、使用 BQ studio 和 BQ76942通信、发现 BQ studio 无法检测到芯片、通信始终失败。 但移除电阻、即 PCB 板上的 MCU 和 BQ76942的 I2C 已断开连接、然后转到与 BQ Studio 通信、通信可能会成功。 为什么会发生这种情况? MCU 的 I2C 和 BQ76942的 I2C 在没有通信的情况下连接在一起、这是否也会影响 BQ76942和 BQ Studio 之间的通信?
此致、
Tom Liu