This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95495QVM:是否需要有关 CDS95410的信息?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031665/csd95495qvm-need-information-on-cds95410

器件型号:CSD95495QVM
主题中讨论的其他器件:TPS536C7

您好!

我需要为器件设计一个12V 输入、0.8V 输出、350A 的电源。

器件制造商推荐 TPS536C7 +10*CSD95410功率级。

我可以在控制器上找到信息、但搜索 CSD85410时不提供任何信息。

是否是新设计的推荐器件?  

如果是、您可以向我介绍数据表和任何应用手册。

或建议最佳选择、

谢谢、

Fiona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiona:

    我将向您发送朋友请求、然后我们可以通过电子邮件将此对话脱机。