This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:轻负载问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031505/tps62067-q1-light-load-questions

器件型号:TPS62067-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62065-Q1

你(们)好

我想问的是、当客户使用 TPS62067Q1 (最大2A 输出)且客户实际输出0.3A 时、这种轻负载条件是不是?

以下是在 C241点添加100欧姆电阻器后的客户原理图设计和 SW 波形:

这是正常现象,还是我们应该如何加以改进? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    该器件似乎仍处于 PFM 模式、但接近 PWM 转换点。 如果您将负载增加一点~ 0.5A、器件应转换为 PWM 开关。 如果客户需要强制 PWM 选项、可以选择  TPS62065-Q1。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Varun

    如果 TPS62067Q1在其电路板上是固定的、是否有任何其他方法可以改善波形? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    通过改善波形、您意味着器件连续开关吗?

    TPS62067Q1没有 Mode 引脚可将其切换为强制 PWM。 使其连续开关的唯一方法 是增加输出负载电流。

    此致、

    瓦伦