This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:是否有 D+/D-波形流程图@ DCP 自动模式?

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031269/tps2546-q1-do-you-have-d-d--waveform-flow-chart-dcp-auto-mode

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

大家好、  

您是否有 D+/D-波形流程图@ DCP 自动模式?   

我在 DCP 自动模式下使用它、并设置 CTL 引脚。 我发现"8.4.1 DCP 自动模式" 解释了 DCP 自动模式的工作原理。
Lower 表明了我的理解、如果您有疑问或误解、请给我您的评论。

(1) 它以"图29 "开头。 DCP 分压器1充电方案"、具有"D-= 2.7V 和 D+=2.0V"

(2) 如果在"图29中测量750mA 电流。 DCP 分压器1充电方案"、它的运行方式为"图30。 分压器2充电方案"、具有"D-= 2.0V 和 D+=2.7V"

(2)' 、如果在"图29中附加了符合 BC1.2或 YD/T 1591-2009标准的器件。 DCP 分压器1充电方案"、 TPS2546-Q1通过放电、重新打开电源开关并短暂地以1.2V 模式运行进行响应。 那么"D-=??? 和 D+=???"
(3)'、然后 移至 "图28。 支持 BC1.2/YD/T 1591-2009的 DCP "、具有"D-=1.2V、D+=[通过200 Ω 上拉至1.2V ]
(4)"它返回到"图29。 DCP 分压器1充电方案"、如果 iPhone 等器件发布、则"D-= 2.7V 且 D+=2.0V"

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    我们稍后会回复。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我期待你的答复。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

     DCP 自动模式下没有 D+/D-波形。  使用 DCP 自动模式时、通过监控便携式设备的 D+/D-电压来确定模式。 这意味着 Samsung 为1.2V 模式、 Apple 为 Divider 模式、通用电话为 DCP 模式。 TPS2546-Q1是 NRND。 如果是新设计、您可以搜索 TPS2549/25900-Q1。

    此致、

    Ansel