This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:如何正确检测锂电池?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3780, TPS3779, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031137/tlv840-how-to-detect-lithium-battery-correctly

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件:TPS3780TPS3779

您好,专家:


我使用 CD4013制作一个长按钮电路。

电路如下所示  

我使用第二个 CD4013的/Q 启用以下稳压器。

我使用锂电池电压来控制 CD4013。

我们的客户说有时会出现一些错误。

当锂电池低于3.5V 时进行实验后,会出现一些错误。

当锂电池电压低于3.5V 时、我希望关闭 CD4013的/Q。 (产品电源将打开)

因此、我使用 TLV840NADL35DBVR 复位 CD4013的/Q。

测试完成后、当锂电池电压为3.5V、3.4V、 CD4013的/Q 为低电平时、系统关闭。

 当锂电池电压为4V 时、4013的/Q 为高电平、因此系统处于开启状态。

但当锂电池充电至3.7V 时。

我测量4013的/Q。

蓝色表示锂电池电压。

黄色为/Q of 4013。

TLV840NADL35DBVR  复位/Q 似乎已多次。

可能是3.5*(1.05)=3.675=> VIT–引脚上的滞后

TLV840NADL35DBVR 在3.6~3.7时无法正确判断。

和复位 IC 技巧文档中的图1-3。

有一个演示电路。

因为锂电压是缓慢变化的电压。

判断电压时可能会出现一些问题。

我不知道如何克服这一点。

如果我使用 TPS3779或 TPS3780、会解决这个问题吗?

还是有更好的解决方案来解决这个问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能绘制 TLV840的输出吗?  TLV840具有典型值为5%的迟滞。  根据可订购型号、3.5V 选项应产生175mV 的迟滞。  您是否有包含 TLV840的原理图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

    我没有绘制 TLV840的原理图。

    我只将电池电压连接到 TLV840 VDD。

    将 GND 连接到引脚3、

    /RESET 引脚连接到 CD4013的第二个/Q2。

    CD4013还连接到电池电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 TLV840的波形 VDD、/RESET 和/MR 的示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

    蓝色表示锂电池电压。

    TLV840 VDD 和 CD4013 VDD 均连接到锂电池。

    黄色表示 TLV840 /RESET 连接到 CD4013的/Q2

    1。

    当锂电池电压低于3.5V 时、TLV840始终复位 CD4013的/Q2。

    一体机无法启动。

    2.

    当锂电池电压为 4V 时、TLV840始终打开。

    CD4013 /Q2将为高电平、以驱动稳压器的以下使能信号。

    当锂电池电压为3.7V 时、TLV840 有时会复位 CD4013的/Q2。

    您将看到黄色信号、CD4013的/Q2变为高电平、但通过 TLV840拉低。

    我不知道为什么这样做。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否再拍摄锂电池电压波形的示波器照片?  这次您可以放大吗?  我想看看波形上是否有任何纹波。  锂电池电压轨上是否有电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

    这是放大的范围。

    我想与固件工程师合作、将电源序列更改为不会使 VBAT 下降。

    可能还有另一个电源序列问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果还有其他问题、只想跟进您的问题?  锂电池电压似乎降低、导致 TLV840输出复位事件。  如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢、祝您好运!