This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:电源(VIN)和 PWM 之间是否有序列?

Guru**** 2549020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031195/tps54200-is-there-sequence-between-power-vin-and-pwm

器件型号:TPS54200

尊敬的 TI 专家:

我们测试了 TPS54200EVM。  

如果我先输入 PWM 信号、然后输入功率(VIN)、则不起作用。

另一方面、TPS54200EVM 的工作原理是先输入电源(VIN)、然后再输入 PWM。 (我们确实对 PWM 使用函数发生器)

电源(VIN)和 PWM 之间是否有序列?

谢谢。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您首先应用调光信号、因为内部数字电路需要首先使用 VIN 电源运行。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我不理解您的答案。

    如果先输入调光信号、则不会工作。

    数据表中是否没有与此相关的内容?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我的错误...

    请首先应用 VIN。

    Robin