This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:可编程 CHG 引脚

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ28Z610-R1, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1BQ28Z610BQSTUDIO

尊敬的团队  

目前有一个电池组项目、充电器和电量监测计均使用 TI 器件、请参阅附件以了解完整电路。

e2e.ti.com/.../2021_2D00_04_2D00_21_2D00_A7.pdf

问题说明:

在运输模式(监测计侧的 MOSFET 关闭)后、它将在第一次 USB 插件后唤醒、但 CHG 灯有25%的可能性异常。

充电器的外围有一个测量信号、可以看到以下2张图片、您可以观察 BC_BAT 的信号
正常:在 USB_5V 上电后、BC_BAT 也会被拉至高电平、充电将在大约300ms 后开始。


2.异常:在 USB_5V 上电后、BC_BAT 也会被拉至高电平、但当它保持大约60ms 时、它将变为低电平(0V)。

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    要缩小问题范围、是否可以将电池充电器与电量监测计隔离? 您能否验证电池和充电器之间的连接? 除了60ms 的异常行为外、BC_BAT 和 CHRG_OK 信号上的噪声超出预期。 是否可以放大噪声、因为在看到行为时噪声更明显?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    感谢您的反馈、电路请参考随附的文件、我尝试切断负载、包括充电器输出(U2_Pin10、11)和 BAT 输出(U2_Ping2、3)使用 USB_5V、BC_BAT、CHRG_OK 来监控信号、并移除每个组件。

    e2e.ti.com/.../6011.2021_2D00_04_2D00_21_2D00_A7.pdf

    移除所有相关器件后、噪声看起来更小、但异常宽度仍然为60ms、然后下降到低电平、在这里有什么评论吗?

    BTW、借助 TEST3、这里仅阻止充电器输出(U2_Pin10、11)的负载、甚至在 BC_BAT 上获得60ms、但在这里、CHRG_OK 保持低电平、这意味着 LED 将亮起。

    如果您有任何高级评论、请告诉我、非常感谢!!

     

    黄线:USB_5V

    绿线:BC_BAT

    蓝线: CHRG_OK

    测试1:原始测试

    测试2:移除 R8

    测试3:移除 R8、R24

    测试4:移除 R8、R24、R10

    、Ω 移除 R8、R24、R10、C2、R4 R7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    仔细查看原理图、您似乎在 BAT 引脚上没有推荐的电容器。 您能否将电容增大到所需的范围(4.7uF 至47uF)?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    很抱歉、缺少此结果、添加 BAT 引脚上的电容(47uF)、请参阅下图。

    上升/下降时间看起来略有变化、但仍然出现异常波形。

    对此问题有任何评论、我们仍然关注这个问题。

    或者需要一些波形和其他信息?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我已经预留了一些实验时间、以便明天更仔细地了解这一点。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    60ms 可能是从输出短路恢复的时间。 您是否也能够提供输出波形? 确切地说、这是电池直接连接到 BQ24074而不是监测计 IC 的情况吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    在这里、如果您需要检查其他问题、请告诉我并分享一些评论以供进一步分析、谢谢!!                        

    黄色:USB_5V

    绿色BC_BAT (电池)

    蓝色BC_BAT#(输出)

    V780B BC_BAT 正常采样

    V780B BC_BAT 异常采样

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    BAT 电容器是否仍在范围内或是否仍然符合原理图?

    是否可以在测量 IN、OUT 和 BAT 上的电流波形的同时还显示 BAT 电压波形? 根据输出端的电压、我看不到任何问题。 是否还可以检查 ISET 和 ILIM 引脚上的电阻?

    由于这不是典型值、因此在检查短路之前、/CHG 暂时处于高阻抗状态。 我想了解这种情况在启动过程中的确切位置。 如果您可以将启动向左移动、以便0是-2标记所在的位置、这也是很好的选择。

    是否还可以在不同的电池电压下测试此项? 我怀疑这可能是电池检测例程的发生、因为它在大约250ms 的时间内处于低电平、这大约是电池检测的发生时间。  

    感谢您耐心等待、致以最诚挚的问候、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    客户的回复如下。

    BAT 电容器是否仍在范围内或是否仍然符合原理图?

    这2是新的电池组、因此是电容器。 值与原理图相同,因此我今天将用10uF 捕获波形。 <=由于封装尺寸为10uF,因此它适用于我们的 PCBA,47uF 仅为0603封装…如果您有任何问题,请告诉我。

    是否可以在测量 IN、OUT 和 BAT 上的电流波形的同时还显示 BAT 电压波形? 根据输出端的电压、我看不到任何问题。 是否还可以检查 ISET 和 ILIM 引脚上的电阻?

    我可以测量电流波形、但只能测量一个通道、我稍后将检查电流探针状态、而不是显示电流和电压的问题。

                 关于 ISET,ILIM

    ISET 电阻器、建议范围为590欧姆至8.9K 欧姆~我们的 PCBA 使用590 +/- 1%... 我将尝试使用一个较大的650 ~ 1K 欧姆电阻器并观察波形。

    ILIM 的电阻器、建议范围为1.1k Ω 至8k Ω~我们的 PCBA 使用了1.1K +/- 1%... 我将尝试使用一个较大的1.2k ~ 2K 欧姆电阻器并观察波形。

    由于这不是典型值、因此在检查短路之前、/CHG 暂时处于高阻抗状态。 我想了解这种情况在启动过程中的确切位置。 如果您可以将启动向左移动、以便0是-2标记所在的位置、这也是很好的选择。

    示波器没有问题、我可以设置监控+/- 2.5秒、但我之前提供的图形已使用此设置、如果没有问题、我将捕获/CHG 波形。

    是否还可以在不同的电池电压下测试此项? 我怀疑这可能是电池检测例程的发生、因为它在大约250ms 的时间内处于低电平、这大约是电池检测的发生时间。

    这个对我来说有点困惑、因为这个问题是在运输模式下发生的、这个模式意味着 MOSFET 处于关闭状态。

    插件后、MOSFET 导通前会出现异常波形、还会列出以下2项供参考

    • 根据前面的测试,即使我们切断了负载,BAT 异常波形仍然存在。
    • 我们只使用一个电池来测试电压大约为3.6V、良好的 PCBA 仍有正常结果、但不良 PCBA 仍有此异常波形。

     感谢您的提醒、我将检查所有电容。 电阻器适合数据表范围、并让您知道值!!

     

    更新了第一项、电容器变化10uF、谢谢!

    V780B BC_BAT 通过采样(更改 C15_10uF/0402)

    2.V780B BC_BAT 故障样本(更改 C15_10uF/0402)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:  

    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3803393 #3803393"]这个问题对我来说有点困惑,因为运输模式会出现此问题,这种模式意味着 MOSFET 处于关闭状态。

    BQ24074或 BQ28Z610-R1都没有运输模式。 您是指系统吗?  

    如果 BQ28Z610上的 FET 处于关闭状态并且 BQ24074未检测到电池、这听起来像是电池检测例程。 如果在电池电压较低的情况下以异常行为在电路板上进行测试、您可能会看到电压降至真正的电池电压。  

    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3803393 #3803393"]示波器没有问题,我可以设置监控+/- 2.5秒,但我之前提供的图形已使用此设置,如果此设置没有问题,我将捕获/CHG 波形。

    我只是想在器件开启后看到更多波形。 这不是必需的。  

    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3803393 #3803393"]我可以测量电流波形,但只能测量一个通道,我稍后将检查电流探头状态,而不是显示电流和电压的问题。

    如果您能够在各个图像中显示每个波形的电流波形、这也很好。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    客户的回复如下。

    BQ24074或 BQ28Z610-R1都没有运输模式。 您是指系统吗?  

    如果 BQ28Z610上的 FET 处于关闭状态并且 BQ24074未检测到电池、这听起来像是电池检测例程。 如果在电池电压较低的情况下以异常行为在电路板上进行测试、您可能会看到电压降至真正的电池电压。  

    客户反馈:

    电池组的定义是让电量监测计关闭 MOSFET、如果不关闭 MOSFET、我们的产品将会连接到系统(门铃)、从而导致非常高的待机电流。

    您说得对、BQ28Z610&BQ24074未看到电池… 需要插入5V USB 才能打开 MOSFET (就像您说的那样,检测例程)<=这种称为“从运输模式唤醒”的操作

    正常波形(Charger_BAT):使用“从运输模式唤醒”时,LED 指示灯正确,绿色和红色 LED 都亮起。

    异常波形(Charger_BAT):使用“从运输模式唤醒”时,LED 指示灯不正确,只有绿色 LED 灯<=它的外观检测路由存在一些问题

    因此、请参考这个线索、我想知道为什么某些充电器具有异常波形、请参阅之前的 DoE、甚至是切断充电器的所有负载、波形仍然不正确。

    ----------------------------------------------------------------------

    由于当前的 PCB 布局无法切断 BC_BAT (Pin2、3)测量、因此只需单独将电流探头设置为 IN / OUT。

    黄色:IN (USB_5V)电压

    绿色:BAT (BC_BAT)电压

    蓝色:输出(BC_BAT#)电压

    红色:电流探头

    5V 输入电流(引脚13)

    充电器输出(引脚10、11)

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    基于这些波形、我相信客户所说的异常行为只是电池检测例程。 这是器件在不存在/未连接电池时执行的自动过程。  

    [报价 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3805294 #3805294"]电池组的定义是让电量监测计关闭 MOSFET[/报价][报价 用户 id="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3805294 #3805294"]需要插入5V USB 才能打开 MOSFET[/报价]

    客户描述了 FET (我假设在 BQ28Z610-R1上)是将电池连接到充电器的一个因素。 那么、让我们进一步对此进行研究。 我们能否得到一个显示以下引脚电压的波形:

    • BQ28Z610-R1上的 CHG
    • BQ24074上的 VBAT
    • 输入电压
    • BQ24074上的/CHG 引脚

    我们还可以尝试使用不同的电池电压吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    客户的回复如下。

    波形捕获没有问题、只需详细说明一些设置、谢谢!!

    1. BQ28Z610-R1上的 CHG <=请参阅以下部分电路、这是正确的位置(红色圆圈)吗?
    2. 至於不同的电池电压,我建议3.6V (30%)及4V (80%),我会准备两种电池。
    3. 我将获取新的异常样本进行信号捕获、如果某些器件需要更改、请告知我。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、这对于在监测计上探测 CHG 的位置应该是可以的。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的回复如下。

    还有一个提示供您参考、我尝试减少 BC_BAT 的负载。

    因此我移除了 C7、 我发现 LED 行为变得正常。

    但我不能移除所有电容器,它只是一个 PCBA 结果。 仅供参考、谢谢!!

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    该器件需要一些时间从系统为电容器充电、由于为电容器充电所需的电流、电池会在一段时间内补充电流。 您可以在原始图像中看到、5V 电源从 尝试提供器件进入 DPPM 模式的所有电流降至电池需要补充的程度。

    ~60ms 是补充模式的恢复时间、在每个波形中也可以看到该时间。  

    该器件工作正常、并在补充模式下运行。 OUT 引脚所需的电容应为4.7uF 至47uF。 确保该电容尽可能靠近 OUT 引脚、并且 GND 的路径尽可能短。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

     测量结果请参阅以下内容

     还有一件事需要告诉您、我对各种输出电容器进行了5件测试。

    大电容器将会出现/CHG 错误行为。

    更少的电容器将变为正常状态。               

    但建议的 OUT 电容器范围为4.7uF ~ 47uF、但47uF 会出现此问题。

    --------------------------------------------------------------------

    黄色:VIN (USB_5V)电压

    绿色:BAT (BC_BAT)电压

    蓝色:BQ24074电压上的/CHG 引脚

    红色:BQ28Z610-R1上的 CHG

    电池3.65V

    电池4.11V

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢波形。

    实际上、看起来器件在  BQ28Z610-R1将其 CHG 引脚拉至高电平之前运行电池检测例程。 一旦它将 CHG 引脚拉至高电平、则连接与其相连的 FET、BQ24074能够看到电池。  

    您是否能够在启动过程中将 BQ28Z610-R1连接到 BQStudio 并收集日志? 此日志应显示 FET 是否已闭合。

    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025048/bq24074-chg-pin-promble/3811144 #3811144"]

    大电容器将会出现/CHG 错误行为。

    更少的电容器将变为正常状态。               

    但建议的 OUT 电容器范围为4.7uF ~ 47uF、但47uF 会出现此问题。

    [/报价]

    由于电池规格会发生变化、因此电容更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony

    客户的回复如下。

    感谢您的评论,这里有一个问题,BQStudio 是什么以及如何使用它来收集日志?

    Anthony 说:“将 BQ28Z610-R1连接到 BQStudio,并在启动过程中收集日志”

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    BQStudio 是与I2C 器件配合使用的 Battery Management Studio 软件。 它通过 EV2400进行连接 。  

    此致、

    Anthony Pham