This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:我的 BQ76920对主机控制器不响应#39;t

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031285/bq76920-my-bq76920-doesn-t-response-to-a-host-controller

器件型号:BQ76920

大家好、我叫 Pattama。 我使用 BQ76920来管理我的电池系统。 首先、我只想尝试测量功能、因此我将系统作为下面的原理图、

我使用 Arduino Mega 2560作为主机控制器。

我尝试找到 i2c 地址以检查通信端口、但我在这里遇到了一些问题。

我的串行监视器找不到我的 BQ76920地址。 即使我使用诸如 Wire.h 的 i2c 库、输出也会显示255、这意味着 BQ76920没有任何响应。  

我想知道 BQ76920可能需要某种启动方法吗? 如何启用此 IC?

如果我有问题、请告诉我。

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pattama、

    是的、BQ76920需要在 TS1引脚上看到一个正边沿才能被唤醒。 我还注意到您正在使用 BQ76920的 REGOUT 为控制器供电、但 REGSRC 未连接到电源。 对于 此测试、我建议将 REGSRC 连接到 BAT。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过、但它仍然不起作用。 这是我的原理图

    TS1-GND 的电压为3.2V、等于电池电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我移除了 TS1-VC1之间的10kOhm、可以了! 谢谢你