This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089x 在中等到重负载条件下以准恒定频率脉宽调制(PWM)运行?

Guru**** 2392995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030892/tps61089-tps61089x-operates-at-a-quasi-constant-frequency-pulse-width-modulation-pwm-in-moderate-to-heavy-load-condition

器件型号:TPS61089

大家好、

我的客户正在考虑 TPS61089。 目前、我的 ctomer 对工作原理有一些困惑、即 恒定关断时间峰值电流模式控制。

为什么 TPS61089 SW 引脚直接连接 Vout 引脚? 请帮助我解释 BD 下方 Vin 和1/K 的原理。

在图片10和图片11下方、您可以看到开关频率保持恒定。 在保持恒定频率方面、开关关断时间似乎变得越来越大。 因此,如果这意味着开关频率不会在(ps:与 恒定关断时间冲突?) 峰值电流模式。 当 D>0.5时是否存在次谐波振荡?  

此致、

许志东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    SW 引脚未直接连接到 VOUT 引脚。 它们通过高侧 MOS 进行连接。

    对于 CCM 升压、TOFF = VIN/VOUT/FSW。 对于频率设置、它使用与 VOUT 成比例的电流源通过 R3为电容器充电、当电容器电压充电至  VIN/K 电压时、电容器立即放电、周期复位。 因此 TOFF=R3*C*VIN/VOUT 和 f 几乎恒定为1/(R3*C)。

    、开关频率基本是恒定的、但实际上会根据工作条件发生一些变化。 这就是没有 次谐波振荡问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    数据表中提到了恒定关断时间峰值电流模式控制。 但在 DCM 模式下,我发现 Toff 会改变以保持恒定开关频率,所以 是否与公式 Toff=R3*C*VIN/VOUT (ps:恒定 关断时间)有冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    在轻负载条件下、实际电路更为复杂。 需要更大的 Toff、因此需要其他电路来实现这一点。