This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:输出电容器放电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030676/tps2561a-output-capacitor-discharge

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

我对从 TPS2561A 的输出向 USB_VBUS 供电的电路有疑问。

当 TPS2561A 的输出被关闭时、输出电容器内累积的电荷不会放电并且高电势将保持。

是否可以添加一个与输出电容器并联的10kΩ Ω 电阻器?它是否违反 USB_VBUS 标准?

该电路板的制造参考了数据表 TUSB8042A 的典型应用电路。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我检查了规格。 对此商品没有具体的规定。 那么、高电压电势有什么问题呢? 反向或对其他设备有害?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我担心它是否会偏离 USB_VBUS 标准。
    似乎没有问题、所以我决定查看电路板产品规格。
    如果 VBUS 上的剩余电量没有问题、我不在乎。
    如果您不喜欢 VBUS 上剩余的电荷、请添加一个电阻器并对其放电。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。