This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器拓扑和控制器建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031393/isolated-dc-dc-converter-topology-and-controller-suggestion

主题中讨论的其他器件:UCC24624UCC256403

您好!

我们希望设计一 款150W、40V-100V 输入、12V @ 12.5A 输出的隔离式直流/直流转换器。 我们的关键要求是使用 GaN FET 实现更高的功率密度。 您能否建议符合我们要求的拓扑和控制器?

谢谢、

Naga Penmetsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    感谢您关注 TI 电源转换控制器。

    我建议您考虑使用 UCC256403控制器的 LLC 拓扑、其中输出采用 UCC24624双路同步整流器(SR)控制器。  
    对于示例设计、请尝试使用这些控制器的 Webench 设计工具、以帮助减少设计任务。

    此致、
    Ulrich