请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 图10-1显示了 SDA 和 SCLK 脉冲可选择连接至1.8V 或3、3V。
其他地方(8.5电气特性)列出了2.1V 时的最小高阈值。
我缺少什么?
此1.8V 上拉电阻是否会自动将电压电平复位为1.8V 信令。
BTW:为什么数据表没有解释什么是 gong On?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
图10-1显示了 SDA 和 SCLK 脉冲可选择连接至1.8V 或3、3V。
其他地方(8.5电气特性)列出了2.1V 时的最小高阈值。
我缺少什么?
此1.8V 上拉电阻是否会自动将电压电平复位为1.8V 信令。
BTW:为什么数据表没有解释什么是 gong On?