This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:SMB 电压电平

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031416/bq25720-smb-voltage-level

器件型号:BQ25720

图10-1显示了 SDA 和 SCLK 脉冲可选择连接至1.8V 或3、3V。  
其他地方(8.5电气特性)列出了2.1V 时的最小高阈值。

我缺少什么?
此1.8V 上拉电阻是否会自动将电压电平复位为1.8V 信令。

BTW:为什么数据表没有解释什么是 gong On?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    让我进行内部检查、我很快就会回来。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请忽略图10-1。 需要更新。  

    请参阅 EC 表并使用3.3V 上拉电阻。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”