This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML-SP:电流能力

Guru**** 2514065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030740/lm117qml-sp-current-capability

器件型号:LM117QML-SP

我们的客户需要大约2.1A 的瞬时输出大约1e-4秒。 LDO 是否能够在不遭受任何长期损坏的情况下承受此类负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    遗憾 的是,由于您描述的输出尖峰低于1.5A 的指定最大负载(对于 TO-3 (K)封装选项),我们无法保证器件的行为方式或是否会累积任何损坏。 需要记住的另一点是、根据器件温度(Tj)和输入输出差分、电流限制也有可能将负载限制在2.1A 以下。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样。 感谢您的快速回复。 此外、电流限制过程是否允许此类输出尖峰损坏封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    电流限制通过限制器件耗散的功率量、从而限制器件的发热量、从而有助于防止器件损坏。  

    数据表中绝对最大额定值表下方的注2 提供 了一个等式、显示 了器件的最大功率耗散和最高结温额定值之间的关系。 限制电流有助于避免 功率耗散和结温额定值否则会超出的情况。

    希望这对您有所帮助、

    Sarah