This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:过冲

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030303/tps73801-overshoot

器件型号:TPS73801

大家好、

TPS73801DCQ 此处 C72=10nF。

然后3.3V 曲线如下所示、存在过冲(3.6V 最大值)

如果我更改 C72的值、当 C72=100nF 时、过冲将达到最大4V ( 3.3Vtyp)。

我更改 C72的值, 当 C72=33nF 时,过冲将变为沟道。

我对这种情况的发生方式感到困惑。 TPS73801DCQ 的上电负载可能过大?

我更改输出 capictor c75的值、但没有明显的用途。

因此、我将 IC 更改为 TPS73701、然后有一条良好的启动曲线。

1、我想知道如何调试 TPS73801DCQ、那么我可以得到满意的启动曲线?

2、TPS73801MDCQPSEP 和 TPS73801DCQ 有何区别?  TPS73801MDCQPSEP 可以改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         如果可以控制 VIN 电压源的斜坡速率、则降低斜升速率将使 LDO 控制环路有更多的时间进行响应、VOUT 启动斜升将更加平滑。 增加输入电容器(C80、C81)将以类似的方式帮助实现 VOUT 斜坡平滑。  TPS73801MDCQPSEP 和 TPS73801DCQ 在电气特性性能方面彼此非常相似。 SEP 版本具有适用于航天应用的封装、可承受非常高的辐射水平。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紫色曲线为 NET_5V、黄色曲线为 NET_3V3。

    Net_5V 具有200uF 的电容器,我认为这就足够了。 但存在过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         200uF 是一个很大的上限。 您能否为我们提供 VIN 和 VOUT 的输入电流示波器截图? 您还可以增大使能引脚上的电容、还是降低使能引脚电压的斜升速率并验证过冲? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        根据上述帖子、输入电流范围截图将有助于确定器件在启动期间是否达到电流限制。 如果器件在启动期间达到电流限制、则会发生过冲。 降低输出电容器是降低此浪涌电流并防止器件达到电流限值的一种方法。 这可能是降低 C72有助于减小过冲幅度的原因。 您能否恢复到原始输入电容器并将输出电容器降低到10uF、并验证是否发生过冲?

        发生过冲的另一个原因是、如果 VEN 在 VIN 达到足够大的值之前达到了电压阈值、从而使器件不受压降的影响。 对信号进行定序、使 VIN 达到所需的值、然后再提供使能信号、这是减少过冲的另一种方法。 具有高 VIN 压摆率也有助于实现所需的过冲减少。

        在我之前的回复中、我建议降低 VIN 压摆率或增加 CIN、这并不是严格的准确值、对此我深表歉意。 请尝试减小输出电容和/或对信号进行排序、以便在 VIN 之后提供 VEN、并验证过冲是否消失。 这将有助于我们查看 VIN、VOUT、VEN 和输入电流的示波器截图。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该 LDO 电路用于实际组装 PCB,然后我测量曲线

    紫色曲线:5V;黄色曲线:3V3;蓝色:en   约为0.5V、然后3V3开始

    然后、我删除输出电容 C75=22UF、但我无法删除该装配 PCB 上的所有电容器。

    曲线(C75=NP)与原始曲线(C75=22UF)相同。

    事实上 、我已经增加了 C75值、那么沟渠就会变得越来越多。

    我将把 TPS73801更改为 TPS73701以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

         感谢您的告知、我希望 TPS73701 能够满足您的应用的所有要求。

    此致、

    斯里卡纳特