Other Parts Discussed in Thread: UCC28634
大家好、我在 WEBENCH 电源设计器设计的反激式转换器的 PCB 设计中使用 UCC28634DR。 在制造和组装 PCB 之后、当为电路的输入端加电时、电路根本不输出任何电压。 变压器是使用基本 WEBENCH 规格构建的。 我们发现 VDD 引脚反复从5.2伏脉冲到10.1伏、也有 HV 引脚脉冲。 SD 引脚在.145mv 时为低电平、电路似乎处于故障模式、但是什么原因导致了它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634
大家好、我在 WEBENCH 电源设计器设计的反激式转换器的 PCB 设计中使用 UCC28634DR。 在制造和组装 PCB 之后、当为电路的输入端加电时、电路根本不输出任何电压。 变压器是使用基本 WEBENCH 规格构建的。 我们发现 VDD 引脚反复从5.2伏脉冲到10.1伏、也有 HV 引脚脉冲。 SD 引脚在.145mv 时为低电平、电路似乎处于故障模式、但是什么原因导致了它?
您好!
Webench 工具将为您提供工作原理图和有关如何构建变压器的说明。 但是、这些初级侧调节反激式转换器易受辅助绕组噪声的影响。
我将研究 VDD、CS、VSENSE 和 Vout、以了解这些信号是什么样子的。 如果 VDD 在 VDD (START)和 VDD (STOP)之间循环、则该设计将关断至 OCP 故障或 OVP 故障。 通过研究这些波形、您将确定它是哪个故障。
以下应用手册草稿是为 PSR 控制故障传感以及错误故障关断的常见问题以及如何解决这些问题而编写的。 这些控制器的运行方式与 UCC28634类似、此处的建议也应有所帮助。
e2e.ti.com/.../8424.SLUAAC5-8-4-21.pdf
此致、