This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:电荷泵输出杂散

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030956/lp38798-charge-pump-output-spur

器件型号:LP38798

大家好、团队、

请帮助回答以下评论和问题:

我有一个新的射频放大器设计、希望在其中使用 LP38798。 根据数据表、我注意到该器件使用了~3.5MHz 的电荷泵。 具有电荷泵的 LDO 通常会表现出与该电荷泵相关的某种低电平输出杂散。 我在数据表和基于网络的论坛上查看过、没有看到提到杂散和/或其级别。 我的问题是:

q)。  3.5MHz 电荷泵寄生的预期输出电平是多少?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Srikanth 的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

              您可以看到、通常情况下、带电荷泵的 LDO 在开关频率下会出现一些噪声杂散。 但是、对于该器 件、电荷泵可帮助为有源纹波抑制块内的 NMOS 前置稳压器的栅极驱动供电(如数据表的第7.2节所示)。 在有源纹波抑制块的输出端、我们可以看到3.5MHz 的噪声杂散。 随后是包含 PMOS 导通元件的控制环路、这将有助于滤除3.5MHz 杂散噪声。 因此、如数据表的图3和4所示、我们在 LDO 输出端看不到任何3.5MHz 噪声杂散。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特