This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:低负载时开关频率高于500kHz

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76005, LM76003, LM76005QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030918/lm76005-switching-frequency-higher-than-500khz-at-low-load

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件:LM76002LM76003

您好!

我们在应用中经常使用 LM76005。 该器件的额定输出电流高达5A。 同一系列的 LM76002/3额定电 流高达2.5A/3.5A。

根据数据表、它们之间的唯一区别似乎是它们的默认和最大开关频率(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015106/lm76005-difference-between-lm76005-and-lm76003?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM76005%20LM76003#)。

LM76005的最大开关频率是否在其数据表中限制为500kHz、以限制器件中的功率耗散(开关损耗)?  如果是、如果在输出电流较低(例如1A)的应用中使用 LM76005、则其开关频率是否可以提高到500kHz 以上(以降低 L 和 Cout 值)?   当输出电流较低时、是否也可以从 LM76002/LM76003数据表的表2中为 LM76005选择值?

为什么我要问:在我们的应用中、我们的一些直流/直流转换器的最大输出电流远低于5A (例如1A)。 但是、出于供应链原因、我们仍然使用 LM76005器件(对于我们来说、使用 LM76002/LM76003不是一个选项)。 使用  低输出电流提高直流/直流转换器的开关频率将使我们能够大幅降低 L 和 Cout。

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    是的、频率已限制为限制开关损耗和降低功率耗散。

    应该可以将 LM76005频率提高到您需要的是。

    我将对此进行仔细检查。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的回答。  我正在等待您的双重检查。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我快速测试了 LM76005QEVM、并联了一个电阻器到 R5、得到大约48kΩ μ s 的 RT。  

    这导致开关频率约为927kΩ μ s、并调节 VOUT。

    虽然我不建议在超出数据表限制的情况下使用该器件、但它似乎运行良好。

    我认为该器件的修整频率较高、因此 RT 公式可能不太准确。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多