请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62460 您好!
如果我在顶部电阻器=100K 时插入 VUVLO=7V ON 、Excel 文件返回15K、webenh 返回24K3。 它的价值是什么?
Vuvlo 的电阻值为1%时的电压值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我在顶部电阻器=100K 时插入 VUVLO=7V ON 、Excel 文件返回15K、webenh 返回24K3。 它的价值是什么?
Vuvlo 的电阻值为1%时的电压值是多少?
您好!
目前、 在 Webench 中、使能引脚的顶部电阻固定为100k Ω、底部电阻使用 LM62460-Q1数据表第16页中的公式2计算、如下所示。
根据以下公式,当 VON 为7V,VEN 为1.365V (根据数据表)时,底部电阻器为24.224KOhm。
目前我们不确定 Excel 计算器公式、因此应将此帖子转发给产品专家以获取进一步帮助。
谢谢、此致、
Umayal