This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:UVLO 电压的电阻器:Excel 文件与 webench 之间的大差异

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030679/lm62460-resistor-for-uvlo-voltage-big-difference-excel-file-vs-webench

器件型号:LM62460

您好!

如果我在顶部电阻器=100K 时插入 VUVLO=7V ON 、Excel 文件返回15K、webenh 返回24K3。 它的价值是什么?

Vuvlo 的电阻值为1%时的电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、 在 Webench 中、使能引脚的顶部电阻固定为100k Ω、底部电阻使用 LM62460-Q1数据表第16页中的公式2计算、如下所示。

    根据以下公式,当 VON 为7V,VEN 为1.365V (根据数据表)时,底部电阻器为24.224KOhm。

    目前我们不确定 Excel 计算器公式、因此应将此帖子转发给产品专家以获取进一步帮助。

     

     

     

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算器工具中可能出现错误。  
    请使用数据表公式2计算使能分压器电路的输入导通电压。

    如果 Rent = 100k 且 Von = 7V、假设 Ven = 1.365 (最大值)、则如前所述、Renb 计算为24.2k。

    此致、

    Jimmy